我有三(3)个 HV 电机驱动套件、我们在伺服电机测试台固定装置上使用这些套件。 我们 在测试装置上安装了 Murata DMS-20RM-3-AC1-R-C 面板仪表(PM)、这些输入连接到三相多开关 、以选择性 地监控 来自 TI HV 驱动器的 L1-L2、L2-L3和 L3-L1电压输出。 Murata PM 电压 测量是稳定的、但远远高于实际的 HV 驱动输出电压。 Murata 工程师告诉我、由于 变频驱动 (VFD)产生的脉宽调制信号(PWM)、PM 测量电压将不准确。 他说、他不知道面板仪表具有内置的低通滤波器(LPF) 来消除不准确的 PM 测量。
我的问题是:您能否帮助或指导 我如何组合一个将校正 PM 显示测量值的 LPF? 下面的测量值有望说明 Murata PM 之间的电压分布以及 我使用具有 内部 LPF 的 Fluke 289测得的电压和频率。 如您所知、Fluke 289 专为精确测量 PWM VD 参数而设计。
以下是 在 使用 TI HV 驱动器(Murata PM)和使用 LPF 的 Fluke 289运行伺服电机时进行的实际测量。
1000 RPM - Murata PM: 184伏特。 Fluke 289: 50.7伏特@ 67.1 Hz。
2000RPM - Murata PM:329伏。 Fluke 289:101.3伏特@ 134.2 Hz。
3000 RPM - Murata PM 360伏特。 Fluke 289:151.3伏特@ 201.4 Hz。
如果 有人能帮助我解决 LPF (或其他设备) 的测量问题、我非常感谢 您的帮助。
谢谢、
Ron Stewart