This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 电压测量

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899696/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit-voltage-measurement

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我有三(3)个 HV 电机驱动套件、我们在伺服电机测试台固定装置上使用这些套件。 我们 在测试装置上安装了 Murata DMS-20RM-3-AC1-R-C 面板仪表(PM)、这些输入连接到三相多开关 、以选择性 地监控   来自 TI HV 驱动器的 L1-L2、L2-L3和 L3-L1电压输出。  Murata PM 电压 测量是稳定的、但远远高于实际的 HV 驱动输出电压。 Murata 工程师告诉我、由于  变频驱动 (VFD)产生的脉宽调制信号(PWM)、PM 测量电压将不准确。 他说、他不知道面板仪表具有内置的低通滤波器(LPF) 来消除不准确的 PM 测量。

我的问题是:您能否帮助或指导 我如何组合一个将校正 PM 显示测量值的 LPF?  下面的测量值有望说明 Murata PM 之间的电压分布以及 我使用具有 内部 LPF 的 Fluke 289测得的电压和频率。 如您所知、Fluke 289 专为精确测量 PWM VD 参数而设计。

以下是 在 使用 TI HV 驱动器(Murata PM)和使用 LPF 的 Fluke 289运行伺服电机时进行的实际测量。

1000 RPM - Murata PM: 184伏特。  Fluke 289: 50.7伏特@ 67.1 Hz。

2000RPM - Murata PM:329伏。 Fluke 289:101.3伏特@ 134.2 Hz。

3000 RPM - Murata PM 360伏特。 Fluke 289:151.3伏特@ 201.4 Hz。

如果 有人能帮助我解决 LPF (或其他设备) 的测量问题、我非常感谢 您的帮助。

谢谢、

Ron Stewart              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PWM 频率为10kHz、您可以选择 LPF 转角频率为其十分之一、例如1000Hz。  

    WC = 2*PI* 1000 = 1/RF.Cf

    选择一个具有任何值的400V 交流电容器、然后相应地计算 RF。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助;我非常感谢您的帮助!

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了、为了降低电阻器的功率损耗、最好选择高值电阻和相应的电容。 估算电阻器中的功率损耗并选择正确的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    感谢您提供更多信息。

    我 还有一个问题;由于我 在配置 低通滤波器(LPF)方面是新手、我的项目涉及测量 TI HV 电机驱动的两个相位、例如相位 、U-V、V-W 和 W-U 我知道、在单相应用中、LPF 与 线路输入和中性点互连。  在我的应用中、我需要测量   我的三相多开关的两个输出的两个相位(非单相到中性点)的组合电压。  在测量  两相的组合电压时、LPF 的配置和 LPF 的互连是 相同的、还是两相的每一相都需要 LPF?  

    谢谢、

    Ron        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    感谢您提供更多信息。

    我 还有一个问题;由于我 在配置 低通滤波器(LPF)方面是新手、我的项目涉及测量 TI HV 电机驱动的两个相位、例如相位 、U-V、V-W 和 W-U 我知道、在单相应用中、LPF 与 线路输入和中性点互连。  在我的应用中、我需要测量   我的三相多开关的两个输出的两个相位(非单相到中性点)的组合电压。  在测量  两相的组合电压时、LPF 的配置和 LPF 的互连是 相同的、还是两相的每一相都需要 LPF?  

    谢谢、

    Ron        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过两种方式之一来实现。 如果您进行线对线操作、则需要一个额定电压更高的电容器。 如果您使用 Fluke 手持式仪表进行测量、那么就像这样- >您需要2个 LPFS、以便两个 LPFS 的电阻器连接到 A 和 B、而它们的电容器连接到 C。各个电容器上的电压将提供 Vac 和 VBC、而两个电容器之间的电压将提供 VAB。

    简单的方法是在相位和直流之间使用 LPF、并使用示波器数学函数执行 A-B 操作以获取线路电压信息。 示波器 GND 和逆变器 GND 之间的电气隔离非常重要、否则可能会损坏示波器和/或逆变器。 此外、示波器应能够处理逆变器电压。 如果这些方法不可行、上面给出的第一个选项就是可行的方法。