This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:[Instaspin":来自电池的电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900628/tms320f28069f-instaspin-current-from-batt

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我使用定制硬件和 Instaspin 来控制 PMSM。 相电流使用三个分流电阻器进行测量。 具有相电流、我想从电源获取电流。 我没有 任何额外的分流器来测量它(因此我必须使用 SW 方法)、但我认为它可以通过 IQ 进行计算。 是否有任何内置函数可实现该目的?

提前感谢您

Borja Gómez í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线电流(如您所述、来自电池)取决于逆变器的功耗和效率、无法直接根据扭矩电流计算总线电流的确切值、可以使用软件方法获得近似值。 在 InstaSPIN 示例代码中没有可执行此操作的函数、如果需要、您必须添加电流传感器以获取准确的值。