This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:EXTSYNCIN1的哪个边沿用于同步 ePWM?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900259/tms320f280049-which-edge-of-the-extsyncin1-is-used-to-sync-epwm

器件型号:TMS320F280049

我想使用 GPIO 引脚的下降沿来同步 ePWM、那么、您能帮助检查它是否支持 ePWM 吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-在 GPIO 内部使用逻辑反相。 请在器件 TRM 中查找 GPIOINV 寄存器。
    SYNC 始终与上升沿的电阻值相同。 因此、您可以根据需要简单地反转 GPIO 引脚极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏布拉赫曼尼亚

    实际上、我希望使用一个 ePWM 输出的下降沿作为通过 X-BAR 的同步信号。  GPIOINV 寄存器似乎只适用于输入功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您应该能够将 GPxINV 配置为使用 PWM 的反相版本。
    请参阅-图8-1。 用于单个引脚的 GPIO 逻辑