This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:为什么 XRSn 每15ms 被驱动为低电平?

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900013/tms320f280049-why-the-xrsn-will-be-driven-low-every-15ms

器件型号:TMS320F280049

客户发现新器件的 XRSn 引脚 每15ms 驱动为低电平50us。 在仿真器闪烁之后 、XRSn 将正常保持高电平。 请帮您解释原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    这是看门狗超时。 您将在任何具有空白(已擦除)闪存的器件上看到此情况。 WD 计数器保持溢出并复位部件。 您放入闪存中的代码会禁用 WD 或定期对其进行处理、因此您不再看到周期性复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    谢谢你。 另一个问题是、在刷写器件时、调试器如何停止复位。 我们看到 XRSn 在闪烁期间被拉高。 您能否分享有关内部控制逻辑的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否是所有 C2000器件的通用功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]刷写器件时、调试器如何停止复位。 我们看到 XRSn 在闪烁期间被拉高。 您能否分享有关内部控制逻辑的更多详细信息?

    调试器控制器件后、器件会"停止在其轨道上"。 即、器件操作在大多数情况下都由调试器控制(除非您选择调试器的"Run Free"选项)。  

    [引用]它是否是所有 C2000器件的通用功能?[/引用]

    是的。