This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:内部 ADC#39;s 采样频率为何会影响输入信号的稳定性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900479/tms320f28377s-why-internal-adc-s-sampling-frequency-influence-the-stability-of-input-signal

器件型号:TMS320F28377S

您好!

客户将 CD4052B 与 F28377S 的 ADC 相连接、当采样频率为30kHz 或40kHz 时 、CD4052B 的输出 将减少0.1V。 这将对精度产生很大影响。 您是否知道导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    从源到 ADC 的总阻抗是多少?  这将包括多路复用器导通电阻和10欧姆电阻、但也包括源极和多路复用器之间的阻抗。   

    这是在每次采样开始时还是随着时间的推移而产生的压降与采样率成正比?

    在第一种情况下、应查看器件 TRM 的"选择采集窗口持续时间"部分和器件数据表的"ADC 输入模型"部分、并使用公式确定必要的 S+H 时间。  如果信号在 S+H 期间能够稳定至1/2 LSB、那么不应该有任何稳定误差。

    在第二种情况下、通常您会尝试使用"电荷共享"来弥补高输入阻抗。 您通常需要在 ADC 引脚上至少有一个电容(2^μ F (N+1))*(Ch)、对于12位 ADC、该电容将处于4096 * 2 * 14.5pF = 120nF 的焊球中。  但是、当使用电荷共享时、最终会出现采样率限制、因为外部电容器需要在采样之间重新充电。  我认为电荷共享对于外部多路复用器不会很好。   

    总体而言、外部多路复用器会使事情更加复杂。  您是否在每次采样前更改外部多路复用器选择?  在这种情况下、10nF 似乎在输出上具有大量电容、需要将其充电至新电压(除非驱动多路复用器的源阻抗非常低)。