This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377S 的代码是否可以用于 TMS320F28377S?

Guru**** 2451240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900228/tms320f28377d-can-the-code-for-tms320f28377s-be-usded-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

我有一个用于 TMS320F28377S 的 CAN 通信 C 代码。 我可以对 TMS320F28377D 使用相同的代码吗?  对于这两个芯片、头文件有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、可以在两个器件上使用相同的代码。

    此致、

    Vivek Singh