This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:C2000

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899861/tms320f28027-c2000

器件型号:TMS320F28027

您好!

我将首次使用 C2000微控制器。 我的问题很基本。 从哪里可以检查微控制器生成的 PWM 的最大输出频率能力? 询问了所有 TI C2000微控制器、但具体而言将使用 TMS320F28027。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ammad、

    GPIO 缓冲器的最大切换频率为15MHz、因为 PWM 使用相同的缓冲器、这将是您的限制。

    如果您想实际检查输出、请使用其中一个 PWM 示例并开始减少 TBPRD 和 CMPx 寄存器。 请注意、切换速度非常快时、信号看起来会更糟、信号的压摆率将非常明显。

    供参考以下工具适用于实验:  

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28027F 

    https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28027 

    此致、
    Cody