This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:EABI 格式的闪存 API 库

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889118/tms320f280049-flash-api-library-in-eabi-format

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

C2000团队、

我的客户正在寻找 EABI 编译格式的 F28004x 闪存 API 库。  是否提供此功能?  如果没有,有什么时间表可供使用?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在下一个 C2000Ware 版本中、将发布 ROM 闪存 API EABI 符号库。

    我将告诉您时间表。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    下一个 C2000Ware 版本将于本月发布、它应该具有 EABI ROM API 符号库。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 Vamsi。

    戴维