This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UCC28780, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888927/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UCC28780SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

 在什么设置条件下、可以从 TMS320F28379D 中的 FRA 中获取外部 DCDC 转换器(例如由 UCC28780控制的转换器)的 FRA?

我们将控制卡用于许多用途:如果可能、这将非常有趣。 听起来有点荒谬,但要获得 FRA 模块正确的数据,对吧?。想象一下随附转换器的实时 FRA! 我们有10个这样的 INA 系统。 对于诊断、它将是极好的。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    很抱歉、这是不可能的、因为使用 SFRA 时完全了解 UCC28780无法提供的数字控制器、RE、反馈和输出。

    -Manish