This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:通过闪存 API 执行的闪存擦除操作似乎导致 CPU 停止

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898418/tms320f28069-flash-erase-action-through-flash-api-seems-causing-cpu-halt

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户在开发 F28069时遇到以下情况:他们的片上看门狗计时器设置为大约838ms、而使用闪存 API 擦除扇区大约需要2s。 执行擦除任务时、它们未禁用爪形离合器、但 F28069未复位。

他们猜闪存 API 会将 CPU 置于 HALT 模式、这样看门狗不会溢出、但他们无法从 TI 文档中找到任何对此的支持。  看起来只有通过执行一些 CPU 指令才能进入 HALT 模式。  

您能否帮助我检查"执行闪存擦除时 CPU 是否会进入 HALT 模式、以便看门狗不会过流"? 我想分别回答 F280049和 F28069。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    仅介绍 F2806x 闪存 API。 请查看 C2000ware 中的闪存 API 文档:

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\libraries\flash_api\f2806x\docs

    默认情况下、看门狗在闪存 API 函数内部被禁用。 如果系统具有需要服务的外部 WD、则可以覆盖此设置、其中 WD 服务是通过在 Callback 函数中插入的用户代码执行的。 如果 WD 禁用被覆盖、请注意下面的注意事项语句。 更多信息、请参阅闪存 API 指南中的第8步和第10步。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢! 但我们仍有问题:

    F280969的闪存 API 是否会 在函数调用后重新启用看门狗? 我在文档中没有找到这一点、API 库也不可见。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您有任何更新、请告诉我。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    不会在 F2806x 闪存 API 中重新启用看门狗。

    最棒的

    Kevin