This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:调制器无信号 Σ-Δ 数据/时钟时的 SDFM 行为

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888573/tms320f280049c-sdfm-behavior-in-case-of-no-signal-sigma-delta-data-clock-from-a-modulator

器件型号:TMS320F280049C

您好!

客户希望知道 SDFM 的2CK 行为。
如果 Σ-Δ 调制器(例如 AMCxxx)连接到 F28004x、
如果调制器意外不向 C2K 的 SDFM 提供数据/时钟、
C2K 的 SDFM 会发生什么行为?
SDFM 滤波器是否会将来自调制器的数据视为零?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshita、

    如果 SDFM 未接收时钟、则可以配置 SDFM 将其报告为调制器时钟故障中断。

    可以通过设置 SDCTL.MIE = 1和 SDCPARMx.MFIE = 1来启用该中断。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    曼诺伊