主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在将 CPU 看门狗整合到 F28069M 项目中。 我能够按预期触发看门狗复位、但我发现在启动期间、WDFLAG 会被一些库代码清除。 我在 WDCR 寄存器上使用了一个硬件观察点来确认这一点--当达到观察点时 WDFLAG 被置位,并且在我单步执行几条指令后被清零。 当程序计数器的值约为0x3FF74E 时、就会发生这种情况。 根据器件存储器映射、这似乎在引导 ROM 中、这使我无法确定如何更改行为。
我发现 这篇文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/419598 描述了相同(或类似)的问题,但我不清楚解决方案--我不能识别解决方案中显示的配置菜单。
下面是项目中包含的库的屏幕截图。 为了在引导期间保留 WDFLAG、需要更改这些库中的哪些(如果有)、如何进行这些更改?
谢谢