This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC DMA 传输

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887548/tms320f28377d-adc-dma-transfer

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我需要帮助来确定如何以16.67us 的间隔使用 DMA 传输16通道 ADC 测量值。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在 \device_support\f2837xd\examples\cpu1\adc_soc_continuous_dma\中的 C2000ware 中有一个 adc+dma 示例。

    通常、您会使用 ePWM 或 CPU 计时器以某个速率(我认为16.67us 适合您)触发 ADC、然后 DMA 会在生成的样本完成后立即移动这些样本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    非常感谢您的回答。  该示例提供了很多帮助。   

    在另一个主题中、是否可以获取处理 DSP 内部闪存读取/写入/擦除的 Code Composer 库的源代码?

    此致、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们不提供闪存 API 的源代码。 所有相关的文档和文件均可在下面的 C2000ware 目录中找到:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00\libraries\flash_api\f2837xd

    最棒的

    Kevin