This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:PWM 驱动器问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888625/tms320lf2406a-pwm-drive-question

器件型号:TMS320LF2406A

该器件的规格表显示了 EVA PWM 引脚和 EVB PWM 引脚的驱动强度不相同(请参阅表71上的注释)。  这到底意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我认为这特别需要注意的是、不同的事件管理人员位于不同的引脚组中、这些引脚组具有不同的驱动优势: