This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:了解 InstaSpin 软件的空间矢量调制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899714/tms320f28027-understanding-the-space-vector-modulation-for-the-instaspin-software

器件型号:TMS320F28027

大家好、我对 instaSpin 软件的 SVM 部分有几个问题:


在 Instaspin 实验中,Vsref 设置为0.8*USER_MAX_VS_MAG_PU,为什么选择该电平,并且可以将其提高到 USER_MAX_VS_MAG_PU 的100%,以便在进入磁场减弱区域之前使速度最大化。 目前在0.8、场强减弱开始时明显低于预期速度、导致大量电流灌入直轴电流 ID。 将 Vsref 提高到100%是否存在任何风险?

关于在设置 USER_MAX_VS_MAG_PU 时在三种模式之间进行选择的问题,我希望能够清楚地说明这些设置实际上实现了什么。 到目前为止,我的理解是,第一级(0.5)将峰值正弦波设置为86.6%的占空比,通过在所有三个相位上注入第三谐波振荡,仍然会出现过调制,但这允许 ESC 在不需要三个电流传感器的情况下运行, 由于其中一个相位上的采样窗口太小、因此无需电流重构。 而将其设置为0.557 (1/sqrt (3))可让代码充分利用高达100%的 PWM 占空比、但这需要三个电流传感器。 我的问题是:
 答:这是正确的理解
 B.在使用较高的占空比时、我们是否应该意识到任何其他风险或问题
 c.能否设置一个值、使峰值正弦波在86.6%至100% PWM 的占空比下发生、以调整进入过调制的程度

其中、此图中显示的正弦波峰值根据占空比设置而变化

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将用于字段调整控制的 VsRef 设置为100%阈值。

    2.对。 如果将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为超过0.5、则需要将三分流器和过调制用作 lab10a。 更高 的 USER_MAX_VS_MAG_PU 需要在电路板上进行良好的电流感应、因为采样时间窗口非常小。 相电压的峰值应等于直流总线电压、您无法对其进行限制。 您只需通过设置调制指数/占空比来调整相电压的 RMS 值。