This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:Launchpad f28004x sci 问题

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899567/ccs-tms320f280049c-launchpad-f28004x-sci-issue

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在我的 launchpad f28004x 上运行 sci_echoback.c 示例。 但遗憾的是、在连接目标时遇到问题。 下面是该问题和配置的一些图片。 请帮助解决此问题。

  

测试连接失败

器件连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    在目标配置中、 JTAG 模式->您是否使用 cJTAG 2引脚高级模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    PFA..

    此致

    Ankur Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    请从下拉菜单中选择 cJTAG 2引脚高级模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    如果您从启用了终端仿真器 VCOM4的计算机上拔下 USB 插头、Win7必须重新引导计算机才能再次获得连接。 因此,令人烦恼的虚拟设备驱动程序会执行此操作,即使您通过设备管理器(刷新)删除了连接,仍必须重新引导。 这就使 Windows >8的开发完全失败,因此我们不必在热插拔硬件更改时重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur 是否使用 Win7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh、问题得到了解决。

    此致

    Ankur