This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:用于 PMSM 电机的 Insta-Motion 软件

Guru**** 2513975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885430/tms320f28054m-insta-motion-software-for-pmsm-motor

器件型号:TMS320F28054M

您好!

我们一直在使用 TMS320F28054M 处理器、我们希望使用这些电路板以及 Insta-Motion 软件在无传感器配置下运行 PMSM 电机。 遗憾的是、这些电路板在三个电机相位上没有电压感测。 如果我们将相电压值替换为推导出的电压、软件是否能够正常工作?

我的想法是,由于我们正在对这些线路进行 PWM 处理,因此我们知道我们正在施加的电压,从而知道线路上的电压。 如果这不正确并且无法正常工作、请告诉我。

谢谢!

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    基于 PWM 的电压估算由于开关器件的死区而不是非常精确、尤其是在低占空比下。 InstaSPIN FOC 通常需要相电压反馈。 如果您仅使用带传感器 FOC 的运动部件、则无需相位电压反馈。

    TI 有许多具有电压反馈的参考设计板。 如果您使用的是 TI 电路板、则可能需要切换到专为 InstaSPIN 设计的电路板。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您能否提供您提到的 InstaSPIN TI 参考设计的一些示例?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您使用的是高电压电机还是低电压电机? 是否有位置传感器?

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您是否仍然需要有关此主题的帮助?

    韩文