This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040:在 C2000实时 MCU 上使用 C2000ware 实现 FFT 的步骤指南

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893959/tms320f280040-step-to-step-guide-for-fft-implementation-using-c2000ware-on-a-c2000-real-time-mcu

器件型号:TMS320F280040

尊敬的 E2E 论坛人员:

目前、我正在处理一个项目、需要在 C2000实时 MCU 上实施 FFT。  
(使用 Code Composer 和 C2000ware 示例)

如果我花时间、我将能够通过文档进行工作并使其正常工作。

但是、你们中有人可能知道使用 C2000ware 示例使用 Composer Studio 实现 FFT 的步骤指南吗?

我很确定这是一件很常见的事情、所以我想也许有人会给我们做一个教程。 (为什么要重新发明自行车?)
简单的分步指南可以为我节省大量精力。

期待收到一些社区答复
请告诉我,这个论坛是否真的不会提出这样一个问题

此致
Medu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merlin、

    我们在 C2000Ware 中的\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT 中提供了大量浮点 FFT 示例

    库\DSP\FPU\c28\docs 中的用户指南将有所帮助、但源代码及其注释是您真正想要查看的内容。

    这些示例在 F2837x 上按原样工作、但也可以轻松移植到 F28004x 器件。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sira、

    感谢你的答复。

    是否有关于如何端口到 F2800的指南?

    此致

    Merlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、但很简单。 您可以从 F28004x 示例开始、然后拉入 FFT 源文件并管理任何依赖项。 还可以通过将 FFT 段适当地放置在存储器中来适当地修改 F28004x 链接器 cmd 文件。

    谢谢、

    Sira