Thread 中讨论的其他器件:SFRA、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我想为 我的设计设计设计2P2Z 控制器、请参阅 HVPSFB 项目和文档「数字环路(举例说明)」(SLUA622)。
现在、我有一个模拟设计、如图2所示。
此模拟 补偿为 GE (在第4页中编写)。
我可以选择2p0、P1和2zero Z0 Z1、如图3所示。
我想将此模拟设计更改为数字设计。
但是、在文档 「数字环路示例」第13页中
GC 具有2zero wz1、wz2和1pole WP2。
如何像图3那样设计补偿?