This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:在 LAUNCHXL-F28069M 中测试"USB_dev_bulk&quot。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28069ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899496/ccs-launchxl-f28069m-test-usb_dev_bulk-in-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28069ISO

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我想在 LAUNCHXL-F28069M 中测试"USB_DEV_BULK_"。

按照以下步骤运行示例


1加载二进制文件并运行示例。
2将 USB 电缆连接到 PC  
3为  XDS 100打开设置为115200 Baud 8-N-1的串行终端。 它将显示设备是已连接还是已断开。
4将 tiusbdll.dll 从{Latest C2000Ware Package}/utilities/tools/f2806x/tiusbdll/Release 文件夹复制到"USB_bulk_example"应用程序项目文件夹
5打开{最新 C2000Ware 软件包}/utilities/tools/f2806x/usb_bulk_example.中的 Windows 应用程序"USB_bulk_example"
6输入将作为批量数据发送的字符串、XDS 100 COM 端口将打印所发送字符串的长度。

然后、我在   C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\utilities\windows_drivers 中安装了 usb_dev_bulk.inf 文件

构建和调试工作良好。

但什么也不会发生。

CCS:版本9.2.0

C2000Ware:3.01

窗口:10.

错误消息:

TI 大容量 USB 器件示例
--------------------------

 7611版

这是 USB_DEV_BULK 示例的合作伙伴应用
为支持 USB 的主板提供的软件版本。
此处输入的字符串会发送到板
反转字符串中字符的大小写并返回
发送到主机。


无法初始化 TI 大容量 USB 设备。
错误代码为 1167 (设备未连接。)

请确保您具有支持 TI USB 的评估
或开发套件运行 USB_DEV_BULK 示例
应用程序通过"USB OTG"或连接到此系统
"USB 设备"连接器。 连接设备后、运行
这个应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    Sal 在前一篇文章中的评论对于 F2806x LaunchPad 也是如此:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/843597

    LaunchPad 上 USB 连接器的信号传输到 XDS100 (FTDI IC)、而不是 F2806x 器件。 您需要直接连接 BoosterPack 接头上的 USB D+(GPIO26)和 D-(GPIO27)信号。

    然而、TMDSCNCD28069ISO 具有一个微型 USB 连接。

    最棒的

    Kevin