This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D GPIO

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899144/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-gpio

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持团队:

     嗨,f2837的引脚能否同时映射到 eQEP 和 CLA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 eQEP 和 CLB (而不是 CLA)? 是的、这是可能的。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我是说 eQEP 和 CLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA 是一个用于降低主 CPU 带宽的 CPU。 不确定 GPIO 进入 GPIO 和 CLA 意味着什么。 您是说 CLA 是否映射到 eQEP 以运行任何位置感应应用吗? 答案仍然是肯定的。

    此致、

    Nirav