请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28388D 我想在 controlCARD HSEC8边缘连接器上使用 EMIF1存储器接口、但看不到数据位 D9在边缘连接器 HSEC8上的位置。
它位于名为 GPIO075的 IC 信号上、但该信号不会出现在 HSEC8连接器上。
我怀疑它是引脚142、因为原理图将其称为 MCU_GPIO126。
PDF 原理图的日期为2019年4月11日的修订版 A