This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:controlCARD 上的 EMIF1数据总线

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899309/tmdscncd28388d-emif1-data-bus-on-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28388D

我想在 controlCARD HSEC8边缘连接器上使用 EMIF1存储器接口、但看不到数据位 D9在边缘连接器 HSEC8上的位置。

它位于名为 GPIO075的 IC 信号上、但该信号不会出现在 HSEC8连接器上。

我怀疑它是引脚142、因为原理图将其称为 MCU_GPIO126。

PDF 原理图的日期为2019年4月11日的修订版 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    GPIO 75不会连接到用于以太网 PHY 上 TXD0的 HSEC 连接器。  EMIF1_D9不会出现在引脚多路复用器中的任何其他位置、您为什么认为 GPIO126将支持此功能?

    在此 controlCARD 上、您仍然应该能够评估具有8位数据宽度的 EMIF 1。 遗憾的是、D9无法连接到 HSEC 接口。  


    此致、
    Cody   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您提供的信息-在 controlCARD 原理图上、HSEC8连接器上最符合逻辑的引脚连接到 GPIO126 -在 HSEC8 (D7和 D10)上的 GPIO76和 GPIO75之间。

    我计划使用来自 C28x 的数据来控制一个 PLL、所以复用8位总线不是一个大问题。

    John