This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:即使在跳闸信号之后触发 EPWM、ePWM 中断是否可用?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886586/tms320f28069-even-after-epwm-is-tripped-after-trip-signal-epwm-interrupt-will-be-available-or-not

器件型号:TMS320F28069

您好,  

我已经使用 ePWM 中断配置了 ADC SoC、并且在某些故障条件下、如果该 ePWM 使用跳闸区域模块跳闸、则在该故障条件下也是如此。

那么、我是否仍将接收 ADC_SOC 的 ePWM 中断?

谢谢你

您的忠实客户

Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    您将需要清除中断、然后它将继续工作。

    您可以参阅针对 ePWM 跳闸区域和 ADC-SoC 的 DriverLib 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么在跳闸条件下、整个 PWM 模块将停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭胎面、因为几天内没有活动。