This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:光绘文件

Guru**** 2506875 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888344/tmdscncd28379d-gerber-files

器件型号:TMDSCNCD28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、团队、

我的客户正在申请 controlCARD TMDSCND28379D 的光绘文件。  我查看了 C2000ware 和 controlSUITE、原理图和钻孔文件、但没有 Gerber 文件。  我们是否可以在任何地方下载它们?

谢谢!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    光绘文件位于 C2000ware 安装的一部分

    C:\ti\C2000Ware_2_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\fab_{TEX137}_F2837x_controlCARD_R1.3