This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 测试和验证

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888021/tms320f28377s-adc-testing-and-validation

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:OPA320

在运送产品之前、用于验证每个 ADC 通道是否正常工作的电路是什么? 我想将输入电路设计得尽可能接近这一点、以减少使用超出其工作规格的 ADC 通道的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    该 ADC 旨在能够同时连接到具有不同信号调节电路的各种输入。  

    此处的主要注意点是确保 ADC S+H 持续时间(由 SOC 逻辑的 ACQPS 设置设置设置设置设置)足够长、以便为驱动 ADC 的任何电路实现输入趋稳。  通常、您还可以控制驱动电路的设计、因此您可以自由地使其正常工作。

    首先、请查看 TRM 的"选择采集窗口持续时间"部分。  这为基于 ADC 输入(R 和 C)上无源器件的 S+H 提供了简单(但保守)的指导。  您还需要器件数据表中的 ADC 输入模型。  此分析不会考虑可能成为限制因素的驱动器带宽(通常是运算放大器)。   

    要深入了解、请在此处观看 TI 高精度实验室有关 ADC 驱动器设计的视频  :https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection

    如果您只需要一些起点、请尝试使用电压跟随器配置的 OPA320、Rs = 50 Ω 且 Cs = 300pF (下图中的 R1和 C3)。  如果在驱动器级之前添加一些低通滤波级、效果会更好。