This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:Boostxl-afe031

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899302/ccs-tms320f280049c-boostxl-afe031

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AFE031

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在浏览    bootstxl_afe031_dacmode_main.c 的代码  我想将其用于我的工作、但我没有找到有关的任何解释  

//
//注意:固件增益值经1500nF、1.5kV 线路耦合电容器校准
//和乘以1024可实现更快的整数除法(即逻辑移位)。
//
uint32 gain_space_x1024 = 676;//空间增益 x 1024
uint32 gain_mark_x1024 = 558;//标记增益 x 1024

是否有人能建议我在哪里可以找到相关信息。 如何选择增益值?

谢谢。

此致

Ankur Chauhan