This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887489/ccs-tms320f28069-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:AFE031C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要将 ePWM 信号从 F28069控制卡发送到  TMDSPLCKIT-V3上的 AFE031、以生成正弦信号作为输出。

我是否也可以像示例  boostxl_afe031_f283004x_pwmmode.c 一样使用 PWM 模式来实现 f28069?

如果是、那么对于 f28069、我是否可以使用 SPI 外设或是否必须使用 McBSP 外设与 AFE031进行通信?

我有点困惑、因为在 DAC 模式下、我知道我们必须使用 McBSP 外设、因为 SPI 没有直接连接到 DMA。 但在 PWM 模式下、因为我们不需要 DMA 参与、所以我可以使用 SPI 外设。

请澄清我的疑问。

谢谢您的支持  

此致

Ankur Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    是的、您应该能够在 AFE031中使用 SPI 模块与数字接口(SPI)进行连接。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    请提供您所引用的源代码的完整路径。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我所引用的源代码路径: C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28004x\examples\boostxl_afe031_f28004x_pwmmode。

    对于 f28069控制卡、我需要更改这个值。  

    此致

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    正如 Manoj 提到的、是的、您可以使用 F280432的 SPI 与 AFE031进行连接以实现 PWM 模式、因为与 DAC 项目一样、不需要 DMA 连接。

    您可以参阅 AFE03x 数据表和 F28004x 示例软件、以帮助连接 AFE03x。 或 PLCKITV3固件。

    最棒的

    Kevin