This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:是否可以让电路板休眠几秒钟?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899221/tmdscncd28035iso-is-it-possible-to-put-the-board-to-sleep-for-a-few-seconds

器件型号:TMDSCNCD28035ISO

你好!

我目前有这个 Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD。

卡:

http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO

集线站:

https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28035

微型逆变器基板:

http://www.ti.com/tool/TMDSSOLARUINVKIT

我正在使用位于".../controlSUITE/development_kits/TMDSSOLARUINVKIT_v100/MicroInv_F2803x中的太阳能微型逆变器示例代码。  

我想让程序休眠几秒钟。 该板是否支持睡眠功能?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]我想让程序休眠几秒钟。 [/报价]

    它是您要进入睡眠状态的器件、而不是程序。 可以将 MCU 置于三种不同的低功耗模式。 可以在 HALT 中使 WD 保持激活状态。 当 WD 计数器溢出时、器件可以唤醒、执行所需的操作、代码可以再次使器件停止。 但是、可能无法实现"几秒"的睡眠时间。

    [报价]此板支持睡眠功能吗? [/报价]

    请阐明电路板的睡眠功能是什么意思。 MCU 支持三种不同的低功耗模式。 请参阅数据表和 TRM。  

    如果您不熟悉 C2000或 CCS、请访问 https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops 查看这些技术讲座。 TI 投入了大量资源来开发这些自定进度的技术讲座、大多数问题都可以通过查看特定器件系列的技术讲座材料或最接近的器件系列来回答。 这些技术讲座将非常好地介绍 C2000 MCU 的基础知识以及编写和运行您的第一个示例的过程。 有关 CCS 的良好介绍视频、请访问 https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio