工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
耶! 第一次从我的公司帐户发布:-)。
我正在查看 TIDM-HV-1PH-DCAC、我希望有人可以回答一些问题、这些问题主要与 Sigma Delta ADC 有关。
1) 1)看起来有一个电感器电流传感器和电压感应直接进入 DSP 板载 ADC、代码表示板载 SAR ADC 或 SD ADC 可用于实时控制、 但似乎只有 SAR ADC 被激活。 是使用 SAR ADC 或 SD ADC 实现电感器电流和输出电压的实时控制、还是可选或使用组合?
2) 2)通过添加输出电流和电容器电流、电感器电流通过 SD ADC 间接感应-电感器电流为什么不能直接感应?
3) 3)似乎过采样率为32、滤波器为 SINC3。 是这样吗? 时钟引脚连接到 GPIO4、看起来不是 SDFM 时钟引脚。 SD ADC 是如何计时的?
很高兴再次参加 E2E!
最棒的
Justin