This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:InstaSpin FOC Δ-Σ 调制器支持

Guru**** 1856990 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC1306M05, AMC1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887736/tms320f280049c-instaspin-foc-delta-sigma-modulator-support

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AMC1336AMC1306M05AMC1210

我正在开发牵引逆变器、并希望使用 TI AMC1336或类似器件以更低的噪声获得精确的电压测量。 Instaspin 是否支持使用此类器件而不是常规 ADC 通道? 为了实现这一点、我必须如何修改代码? 更具体地说、我如何根据 Instaspin 的要求输入电压检测电路的滤波器带宽、以及如果使用此类系统、如何定义我的信号具有一阶滚降?

此外、我是否必须牺牲任何特性才能实现这一目标?  

谢谢

Chai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否还可以将 AMC1210等器件与多个 AMC1336结合使用以实现低带宽电压感应、 并将 AMC1306M05结合使用以进行三相电流测量? 为了支持使用 AMC1210等外部滤波器、我还需要编写什么其他软件?

    Chai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流总线电压感应是可以的、不建议将电流和相位电压感应与用于 InstaSPIN-FOC 的 SDFM 结合使用。 InstaSPIN-FOC 算法中未考虑 SDFM 的传感延迟。