This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:全局共享存储器 GS0-GS15

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898965/ccs-tms320f28388d-global-shared-memory-gs0-gs15

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

据我了解、两个 C28内核具有分配给 GS0-GS15的共享内存128k。 在 cmd 文件中、GS 存储器的每个长度为0x1000。 因此、总 GS 存储器大约为64k、而不是128k。 我是对的吗? 请提供建议。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、在此器件上、CPU1和 CPU2之间共享了128KB GS0 t0 GS15 RAM (GS0 t0 GS15)。 0x1000长度 为 C28x CPU 上的8KB 地址空间、因此总共128KB。 对吧? 可能是我不正确理解您的问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    0x1000为4KB 空间、GS0-GS15组成64KB 空间。 这是我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    C28x 具有16位寻址而非字节、因此长度0x1000映射到8KB 地址空间。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    哦、我明白了。 非常感谢。