请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在尝试在闪存中运行我的代码。 但是、在调试之后、它将通过我执行 memcpy 来非法 ISR eve。 我不知道链接是否正确。 我应该在哪里检查我将要放置在 RAM 中的复制函数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试在闪存中运行我的代码。 但是、在调试之后、它将通过我执行 memcpy 来非法 ISR eve。 我不知道链接是否正确。 我应该在哪里检查我将要放置在 RAM 中的复制函数。
您好、Lalu、
我建议将您的项目与配置为从闪存运行的 C2000ware 示例进行比较、看看是否缺少任何内容。 位于以下目录中:
C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2802x\examples\structs\flash_F2802x
您可能使用了错误的链接器命令文件、请参阅"F2802x_generic_flash.cmd"。 或者、您的项目中可能缺少'F2802x_codestartbranch.asm'文件。
最棒的
Kevin
您好、Lalu、
当然。 查看此示例后、请告诉我您是否有任何具体问题。
您可以在应用手册 http://www.ti.com/lit/spra958中找到有关从闪存独立运行应用程序的更多信息
最棒的
Kevin