This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:VCU CRC 计算

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887310/tms320f28069-vcu-crc-calculation

器件型号:TMS320F28069

您好、香榭丽舍

F28069 VCU 如何实现 CRC8多项式= 0x1d?  在 F2806x TRM 中、VCU 仅支持 CRC8多项式= 0x07。   

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    VCU 模块仅支持固定 CRC 多项式。 对于 CRC8、固定多项式为0x07。

    在较新的器件上、VCU 模块被 VCRC 模块取代、VCRC 模块支持可配置的 CRC 多项式以及 CRC 大小。 但是、在 F28069上无法实现这一点。

    有关更多信息、请参阅 SPRUII0A 的第4.5节和 SPRUHS1C 的第4节。

    谢谢、

    Sira