This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887235/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我已经开始通过浏览 互联网 来查找即将推出的产品所需的信息。 我需要您的 TI 帮助。

这是一个很简单的问题、无法 回答。

 TMS320F28035PNS 和 TMS320F28035PNQ 之间的主要区别是什么?

我们正在这两个 DSP 之间摇摆不定、因此 、在 做出决策之前、我们想 知道  上述情况。

 谢谢 TI。

我是你们的忠实粉丝!

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonseok、

    区别在于"Q"版本符合 AEC Q100标准。  这是一个汽车标准。  除非您的应用是汽车应用且需要 Q 级器件、否则请使用 S 版本。  S 和 Q 具有相同的-40C 至+125C T_Ambient 温度额定值。  如果您不需要+125C、请使用 F28035PNT、它与 S 相同、额定温度范围为-40°C 至+105°C。

    此致、

    David