This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D TMU 精度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887298/tms320f28388d-tms320f28388d-tmu-precision

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你(们)好

简单的问题、但我找不到隐式答案。

1。是 TMS320F28388D 32或64位上的 TMU

2、当前具有任何 C2000评估器64位 TMU

并且 TI 目前拥有任何针对 C2000系列中正弦、余弦等的64位计算的优化库。

提前感谢您的回答。

Tommi Mehtonen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommi、

    TMU 是 FPU32加速器的扩展、因此它是32位(单精度)浮点。

    2.目前没有64位版本的 TMU。

    C2000Ware 中的 FastRTS 库中有加速的64位运算。  从 C2000Ware 安装目录中、该库位于:\libraries\math\FPUfastRTS

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard