This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-CGT:C2000或 MSP430 BLDC 控制

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887018/ccs-c2000-cgt-c2000-or-msp430-bldc-control

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我应该将 Wwitch MCU 用于 BLDC 控制 MSP430还是 C2000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于应用。

    对于简单的基于霍尔效应的 BLDC/梯形控制、您可以使用 MSP430来完成该任务。  甚至只是 DRV83x 智能栅极驱动器。

    对于更高性能的电机控制系统、C2000会更合适。

    www.ti.com/c2000motor

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。