This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何使用 F28069的 DAC 生成模拟信号?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898771/tms320f28069-how-to-use-dac-of-f28069-to-generate-an-analog-signal

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好的团队:

我想使用 F28069生成模拟信号。  

TI 是否为此提供了例程? 如果没有、如何使用 F28069的 DAC 生成模拟信号?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F. F、

    F2806x 上没有模拟 DAC 输出功能、但您可以实现此 应用报告中详述的 PWM-DAC

    对于具有缓冲 DAC 的器件、您可以参考 F2837x 示例:~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\cpu1\buffdac_sine

    Tommy