This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:引导加载程序模式选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897897/ccs-tms320f2812-bootloader-mode-selection

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用引导加载程序软件在现场的目标上刷写代码。我遵循 TI 参考文档 spraaq2。下面我有一个疑问:

我想使用 SCI-A 引导模式刷写目标中的代码、所以我在硬件上根据需要在 GPIO 上添加上拉电阻、所以每当代码扫描 GPIO 时、它始终配置为 SCI-A 引导模式、但问题是刷写应用程序代码时、如何将引导模式更改为默认模式 因为由于硬件中添加了上拉电阻、因此它始终设置为 SCI-A 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区域、

    是否可以将 PU/PD 配置为引导至闪存、然后在 SCI-A 连接器上具有更强的(过驱) PU/PD、以便在您希望从 SCI 重新编程器件时、仅当连接连接器时、它才会引导至该模式?

    另一种方法是在代码开始时对另一个(非相关) IO 进行一些检查、以检测何时有来自外部的更新、然后通过 SW 手动调用 SCI 引导加载程序。  在编程结束时、您可以强制执行 WD 复位或仅分支到 main。

    最棒的
    Matthew