This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用 CLA 进行并行计算时遇到了一些问题。 问题是、每次 CLA 任务完成时、我不知道哪个寄存器会更改其值或状态。 我知道当 CLA 任务完成时会触发 PIE 中断

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887086/ccs-tms320f28379d-i-met-some-trouble-when-using-cla-for-parallel-compution-the-problem-is-that-i-don-t-know-which-register-will-change-its-value-or-state-when-cla-task-is-finished-every-time-i-know-a-pie-interrupt-is-triggere

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 CLA 进行并行计算时遇到了一些问题。 问题是、每次 CLA 任务完成时、我不知道哪个寄存器会更改其值或状态。 我知道当 CLA 任务完成时会触发一个 PIE 中断、例如'PieVectTable.CLA1_1_INT'。 但是、该 PIE 中断寄存器状态仅改变一次。 当 CLA 任务每次完成时、CPU 如何获取信息?