This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:是否有方法可以使用 CAN 模块对 F28069M piccolo Launchpad 进行编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898275/launchxl-f28069m-is-there-a-way-to-program-f28069m-piccolo-launchpad-using-can-module

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M

您好!

是否有办法通过 CAN 而非 JTAG 或 SCI 对 TMS320F28069M 进行编程? 我想使用 MATLAB 进行所有目标配置和设计模型、生成十六进制文件、并使用 PCAN-USB 适配器和 PeakView/其他软件将十六进制文件转储到微控制器中。

请告诉我这是否可行、如果是、如何实现。

此致

Krithika Chandrasekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krithika、

    有关  CAN 编程解决方案、请访问 https://www.codeskin.com/。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我可以使用 CAN 模块对 F28069M piccolo 启动板进行编程、因此应该介绍开关设置、模式、如何对 OTP 进行编程以从 CAN 引导模式引导。

    如何通过 CAN 在闪存中转储程序、执行上电复位并执行程序?

    此外、在 F28069的 C2程序中、我们只有两种编程模式、即 JTAG 和 SCI。

    此致

    Krithika Chandrasekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]我想使用 CAN 模块对 F28069M piccolo LaunchPad 进行编程、因此应该是什么开关设置、模式、如何对 OTP 进行编程以从 CAN 引导模式引导。 [/报价]

    有关引导模式的信息、请参阅数据表。 有关引导模式开关选择、请参阅 Launchpad 原理图。 编程 OTP 位置类似于编程闪存位置。 您需要将这些字分配给段名称、并在.cmd 文件中分配适当的 OTP 位置以对其进行编程。 您可以轻松地采用 CSM 密码示例对 OTP 进行编程。 请注意、一旦您将引导模式更改为 CAN、器件将在每次加电时始终进入该模式。 我认为这不是你想要的。 通常、您需要引导至闪存、但仅当您希望通过 CAN 对闪存进行编程时才调用 CAN 引导加载程序。 因此、请在将引导模式更改为 CAN 之前仔细思考、因为无法对 OTP 进行重新编程。  

    [引用]如何通过 CAN 在闪存中转储程序、执行上电复位并执行程序? [/报价]

    目前、TI 没有通过 CAN 对闪存进行编程的工具。 必须选择引导至闪存以在加电时执行闪存中的代码。 有关详细信息、请参阅 TRM 中的引导 ROM 一章。  

    [引用]此外、在 F28069的 C2程序中、我们只有两种编程模式、即 JTAG 和 SCI。 [/报价]

    我认为 JTAG 和 SCI 是该工具中的免费选项。 基于 CAN 的选项可能不是免费的。 请直接在 CAN 选项上与 Codeskin 合作。  

    如果您不熟悉 C2000或 CCS、请访问 https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops 查看这些技术讲座。 TI 投入了大量资源来开发这些自定进度的技术讲座、大多数问题都可以通过查看特定器件系列的技术讲座材料或最接近的器件系列来回答。 这些技术讲座将非常好地介绍 C2000 MCU 的基础知识以及编写和运行您的第一个示例的过程。 有关 CCS 的良好介绍视频、请访问 https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生。