This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:F28377S 与 F28335

Guru**** 2472980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887139/ccs-tms320f28377s-f28377s-vs-f28335

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

您能不能告诉我控制器 F28335和 F28377S 在所有寄存器和外设方面是否相同。

例如:我有为 F28335编写的驱动程序、我是否能够在 F28377S 中使用它、而无需任何修改。

谢谢

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    不可以、F28335和 F28377S 在所有寄存器和外设方面并不相同。  外设之间存在许多差异、包括 F2837x 器件上的不同类型的 ADC。  此外、每个器件使用 一组不同 的位字段头文件。  要了解有关 F2837xD (S)器件的更多信息、请参阅 F2837xD 技术讲座、网址为:

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?context=1137791-1137781

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken