This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:AMC1301

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897238/tidm-1000-amc1301

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:AMC1301

下午好!

我将更改 PFC 反馈总线电阻器并在计算 Excel 电子表格中进行更改。

我想知道 RDiff 值18000来自何处、以及是否需要更改?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这是 AMC1301数据表中器件的输入阻抗。 更多信息请参阅第23页。 我认为您不需要在计算中更改它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个问题、如果我更改 AMC1301输入端的分压器、需要在代码中更改什么?

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    例如、您需要注意代码中的这些最大感应值

    #define Vienna_VAC_MAX_SENSE_VV ((float32_t) 454)
    #define VIENING_VDCBUS_MAX_SENSE_VOV ((float32_t) 717.79)

    这些值从理论上讲来自您的新电压偏差器、但由于下面的线程中列出的某些问题、它们并不完全相同。

    此致、