This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000‘s controlsuit

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886808/tms320f28335-c2000-s-controlsuit

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

如何下载 controlSUITE 软件的早期版本、例如 v1.9.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要访问旧版本的 controlSUITE? 请注意、C2000Ware 是网站上提供的最新软件配套资料。

    此致、

    Ozino