This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:程序将出错

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/898394/ccs-tms320f28069-program-will-fit-into-error

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 TMS320F28069 已经有几年了(非常高兴)!!

当我开始时、我使用了"非对称 PWM"示例、并更改了 Main.c.

现在、我的代码行号会增加、并且"程序将无法放入"错误代码库。

我知道问题出在内存分配(F2806x_FLASH_AsymmetricPWM.CMD 文件)中、

我已经研究了第0页内存分配、并且我了解(也许)  从0x3F0000到  0x3F4000的内存是空的。

因此、我更改了一行(以黄色突出显示)、并且我也增加了闪存存储器分配和长度。

我是对的吗?  

谢谢你

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ *
/*用于从闪存运行的用户特定链接器命令文件*/
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ *
/*文件:F2806X_FLASH_AsymmetricPWM.CMD
/**//
/*说明:链接器命令文件、用于目标为运行的用户自定义段*
/*来自闪存。 *
/**//
/*目标:TMS320F2806x *
/**//
/*版本:1.0 */
/**//
/*------------------ *
//版权所有德州仪器Copyright2010 */
/*------------------ *
/*修订历史记录:*/
/*------------------ *
/*日期|说明*/
/*------------------ *
/* 01/11/11|版本1.0 */
/*------------------ *

/*定义 F2806x 的内存块开始/长度
PAGE 0将用于组织程序段
第1页将用于组织数据段

注:
F2806x 上的存储器块是一致的(即相同的
物理存储器)。
不应该是相同的存储器区域
同时为 PAGE 0和 PAGE 1定义。
这样做将导致程序损坏
和/或数据。

L0存储器块被镜像-即
它可以在高内存或低内存中访问。
为简单起见、其中仅使用了一个实例
链接器文件。

可以是连续的 SARAM 存储器块或闪存扇区
组合在一起以创建更大的存储器块。
*

存储器

第0页:
/*程序存储器*/
/*内存(RAM/FLASH/OTP)块可移动到第1页进行数据分配*/

BOOT_RSVD:origin = 0x000000,length = 0x000050 // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
程序:origin = 0x008000、length = 0x000C00

OTP:origin = 0x3D7800,length = 0x000400 //片上 OTP */
FLASHH:origin = 0x3D8000,length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHG:origin = 0x3DC000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHF:origin = 0x3E0000,length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHE:origin = 0x3E4000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHD:origin = 0x3E8000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHC:origin = 0x3EC000,length = 0x004000 //片上闪存*/
// FLASHA:origin = 0x3F4000,length = 0x003F80 //片上闪存*/
FLASHA:origin = 0x3F0000,length = 0x007F80 //片上闪存*/   //我已更改此行以增加内存分配
csm_RSVD:origin = 0x3F7F80,length = 0x000076 // FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
begin:origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
CSM_PWL:origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/

FPUTABLES:origin = 0x3FD860,length = 0x0006A0 //引导 ROM 中的 FPU 表*/
IQTABLES:origin = 0x3FDF00,length = 0x000B50 //引导 ROM 中的 IQMath 表*
IQTABLES2:origin = 0x3FEA50,length = 0x00008C //引导 ROM 中的 IQMath 表*
IQTABLES3:origin = 0x3FEADC,length = 0x0000AA /*引导 ROM 中的 IQMath 表*/

BootROM:origin = 0x3FF3B0,length = 0x000C10 // Boot ROM */
复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002 //引导 ROM 的部分*/
向量:origin = 0x3FFFC2,length = 0x00003E //引导 ROM 的部分*/

第1页:

/*数据存储器*/
/*内存(RAM/FLASK/OTP)块可被移动至 PAGE0以进行程序分配*/
/*寄存器保留在第1页中*/

RAMM0:origin = 0x000050、length = 0x0003B0 //片上 RAM 块 M0 *
RAMM1:origin = 0x000400、length = 0x000400 //片上 RAM 块 M1 *
DataRAM:origin = 0x008C00,length = 0x001400
RAML4:origin = 0x00A000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L4 */
RAML5:origin = 0x00C000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L5 */
RAML6:origin = 0x00E000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L6 */
RAML7:origin = 0x010000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L7 */
RAML8:origin = 0x012000,length = 0x002000 //片上 RAM 块 L8 */
FLASHB:origin = 0x3F4000,length = 0x002000



部分

/*分配计划领域:*/
.cinit:> FLASHA,page = 0
.pinit:> FLASHA,page = 0
.text:> FLASHA,page = 0
.sect "SINTBL":> FLASHA,PAGE = 0

codestart:> begin page = 0
ramfuncs:load = FLASHA,
运行=程序、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
PAGE = 0

csmpasswds:>csm_PWL page = 0
csm_rsvd:>csm_RSVD page = 0

/*分配未初始化的数据段:*/
.stack:>RAMM0,page = 1.
.ebss:> DataRAM,page = 1.
.esysmem:> DataRAM,page = 1.

/*初始化段进入闪存*/
/*要使 SDFlash 对这些内容进行编程、必须将它们分配到第0页*/
econst:> FLASHA PAGE = 0
.switch:> FLASHA PAGE = 0

/*分配 IQ 数学区域:*/
IQMath:> FLASHA page = 0 /*数学代码*/
IQmathTables:> IQTABLES page = 0,type = NoLoad /* ROM 中的数学表*/

/*如果调用 IQNexp()或 IQexp(),请取消注释以下部分
库中的函数、以便利用
引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
上行空间、但0等待状态是可能的。
*
/*
IQmathTables2:> IQTABLES2,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD


IQMath.lib (IQmathTablesRam)


*
/*如果调用 IQNasin ()或 IQasin (),请取消注释以下部分
库中的函数、以便利用
引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
上行空间、但0等待状态是可能的。
*
/*
IQmathTables3:> IQTABLES3,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD


IQMath.lib (IQmathTablesRam)


*

.reset:> reset,page = 0,type = DSECT
VECTORS:> VECTORS PAGE = 0,TYPE = DSECT




部分

net_termins:> DataRAM、page = 1.