This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:如何在 C28x 上开始使用 TIRTOS

Guru**** 2885140 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887078/tms320f28376d-how-to-get-started-on-tirtos-on-c28x

器件型号:TMS320F28376D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好,  

我想在 C28x 上测试并开始使用 TIrtos。  请为我提供有关如何在 C28x 上安装、入门、示例的链接?

我在 Tirtos 上看到了许多文档,但并不是专门介绍 C2000。

我找到的唯一应用手册是 http://www.ti.com/lit/ug/spruhu3d/spruhu3d.pdf  :它是否仍然有效?  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    它仍然有效。 最新的 SYSBIOS 6.76.04.02支持该功能。 如果您安装了最新的 CCS、则可以为 C28x 器件创建基于 SysBIOS 的工程。