This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:适用于 TMS320F28379D 的 DCAN 引导加载程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886828/tms320f28379d-dcan-bootloader-for-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在为 F28379D 在 CANbus 上开发引导加载程序。

我已经有一个 PCB、其中 CANA 使用引脚30和31、是否可以有引导 ROM 的源代码、以便我可以对其进行修改并将其包含在代码中?

我只需要 CAN 部件。

此外、我正在阅读参考手册、我发现有两个"测试模式" CAN 引导加载程序的参考、它们是什么?

0x47 CANBOOT (TEST)(0)±TESTMODE

0xC7 CANBOOT (TEST)(1)±TEESTMODE、副

(文档 spruhm8i.pdf 的 PAG 612)

它们对调试什么有用吗?

电源

 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/598593?LAUNCHXL-F28379D-LaunchPad-will-support-to-boot-from-CAN-Please-clarify Harshmeet 指出、CanBoot 模式可以使用引脚36和37;

但是、从 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf的 PAG 198中可以看到这一点

CAN-Boot0 CANRXA:GPIO70 CANTXA:GPIO71 CAN-A Boot–I/O 选项1

CAN-BOOT1 CANRXA:GPIO62 CANTXA:GPIO63 CAN-A Boot–I/O 选项2

您可能希望在该论坛上添加注释、说明第二个引脚选项出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试模式-此模式将发送2个额外的测试帧。

    CAN 引导加载程序源代码已包含在 C2000Ware 中(请查看库文件夹下)。

    此致

    Baskaran