主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在为 F28379D 在 CANbus 上开发引导加载程序。
我已经有一个 PCB、其中 CANA 使用引脚30和31、是否可以有引导 ROM 的源代码、以便我可以对其进行修改并将其包含在代码中?
我只需要 CAN 部件。
此外、我正在阅读参考手册、我发现有两个"测试模式" CAN 引导加载程序的参考、它们是什么?
0x47 CANBOOT (TEST)(0)±TESTMODE
0xC7 CANBOOT (TEST)(1)±TEESTMODE、副
(文档 spruhm8i.pdf 的 PAG 612)
它们对调试什么有用吗?
电源
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/598593?LAUNCHXL-F28379D-LaunchPad-will-support-to-boot-from-CAN-Please-clarify Harshmeet 指出、CanBoot 模式可以使用引脚36和37;
但是、从 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf的 PAG 198中可以看到这一点
CAN-Boot0 CANRXA:GPIO70 CANTXA:GPIO71 CAN-A Boot–I/O 选项1
CAN-BOOT1 CANRXA:GPIO62 CANTXA:GPIO63 CAN-A Boot–I/O 选项2
您可能希望在该论坛上添加注释、说明第二个引脚选项出错。