This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:调试入口点

Guru**** 2449000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886633/ccs-tms320f28377s-debug-entry-point

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好、首次启动调试器时、入口点位于主程序的顶部。  将其矢量重新添加到初始化代码、而不是主代码。  

为什么是这样、原因是什么、我更喜欢从 main 的开头开始、我怎么能这样做。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调试器启动时、会加载代码、CCS 可以在代码加载时选择运行到 main、默认情况下启用、因此它会在 main 停止。 重新启动时、CCS 强制 PC 具有代码入口点并在此处停止。 您希望这样做、否则初始化将不会发生、代码可能无法按预期工作。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 菜单中、依次选择"Tools"->"Debugger Options"->"Auto Run and Launch Options"、如果选择"Main"、则每次加载固件时都应转到 main。 除非发生了一些异常。